添加 HART EDD 文件
HART 设备 EDD 文件包含在 HART 设备配置文件中。如果需要其他 EDD 文件,请下载 EDD 文件。此文件可从 FieldCommGroup 网站 https://www.fieldcommgroup.org 的“文档和下载”页面获取。否则,请向 HART 设备供应商索取此文件。
添加 HART EDD 文件
- 在“设备定义”对话框的“概述”视图中,选择“添加 HART EDD”。
- 在“添加 HART EDD”对话框中,浏览到 EDD 文件的位置。
- 选择 HART EDD 文件,然后选择“添加”。将显示“已成功添加 EDD”消息,并且对话框将关闭。
添加 HART EDD 文件时,在以下情况下会显示错误消息:
- 所选文件不是 EDD 文件。
- 未包含适合该设备的 EDD 文件。
- 找不到该设备的设备版本。
提供反馈