“设备定义”对话框 -“变量”视图参数

参数
说明
动态变量
显示包含的动态变量:
  • <none>
  • PV
  • PV、SV
  • PV、SV、TV
  • PV、SV、TV、QV
重要事项:“PV、SV、TV、QV”是 PlantPAx 的唯一选择。如果连接从“数据”更改为 PlantPAx,并且当前选择不是“PV、SV、TV、QV”,则动态变量会自动更改为此选择。
可用的设备变量
显示可用的设备变量。“
可用的设备变量
”列表包括所有受支持的设备变量名称,但不包括“
选定的设备变量
”列表中的名称。
使用“
添加
”和“
删除
”按钮可在列表之间移动设备变量。
选定的设备变量
显示选定的设备变量。
“
选定的设备变量
”列表仅限四个或八个设备变量。如果 HART 设备支持 HART 协议版本 7 或更高版本,则最多可配置八个设备变量。对于除 PlantPAx 之外的所有其他设备,限制为四个。
PlantPAx 的“
选定的设备变量
”列表大小限制为两个设备变量。如果连接从“数据”更改为 PlantPAx,并且配置了两个以上的变量,则仅保留前两个变量。所有其他变量都将被移除。
使用“
添加
”和“
删除
”按钮可在列表之间移动设备变量。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal