“设备定义” - “概述”视图参数
“
设备定义
”对话框的“概述
”视图包含以下参数。参数 | 说明 |
|---|---|
设备类型 | 显示正在配置的设备的目录号。 |
名称 | 指定设备名称。 此名称必须符合 IEC 61131 标准。如果在此字段中输入了无效字符,或者输入的名称超出 40 个字符,则软件将忽略超出部分的字符。 |
说明 | 指定设备说明。 说明必须在 512 个字符以内。如果说明的字符超出最大长度,软件将忽略超出部分的字符。 |
供应商 | 指定设备制造商信息。 |
产品类型 | 指定设备的产品类型。 |
产品代码 | 指定设备的产品代码。 |
主版本 | 指定设备的主版本。主版本的有效范围是 1 至 255。 |
次版本 | 指定设备的次版本。次版本的有效范围是 1 至 255。 |
电子键控 | 定义用于设备的电子键控。电子键控会将项目中定义的设备与已安装的设备进行比较。如果键值不正确,则将发生故障。 有效值包括:
有关电子键控的详细信息,请参阅 Electronic Keying in Logix5000 Control Systems Application Technique,出版号 LOGIX-AT001。 |
插槽 | 指定设备所驻留的插槽的编号。只有 1 到最大 I/O 设备数之间的插槽号才有效(取决于平台)。 创建设备时,插槽号默认为第一个可用插槽位置。 当控制器更改为支持较小的最大 I/O 计数时,当前插槽值有可能不再有效。 |
连接 | 将连接类型指定为以下值之一:
|
数据格式 | 将设备和父项之间所传输数据的类型指定为以下值之一:
|
提供反馈