“设备定义” - “连接”视图参数

“
设备定义
”对话框的“
连接
”视图包含以下参数。
小贴士: 可用参数和默认值取决于设备的定义。
参数
说明
连接
指示连接类型为“
标准
”或“
状态
”。
提示:仅当“
设备定义
”对话框中的“
连接
”设置为“
带状态的输入数据
”或“
带状态的数据
”时,“
状态
”行才可用。
输入装配实例
指定标准输入连接的输入连接点。
输入大小
指定输入装配的大小。
输入大小单位
指示“
输入大小
”值的单位。可能的值包括:
  • 16 位
  • 8 位
  • 32 位
输出装配实例
指定输出连接的输出连接点。
输出大小
指定输出装配的大小。
当“
设备定义
”对话框中的“
连接
”设置为“
输入数据
”或“
带状态的输入数据
”时,“
输出大小
”将灰显为空白。
输出大小单位
指示“
输出大小
”值的单位。该值根据“
设备定义
”对话框中“
连接
”和“
数据格式
”参数的配置不同而有所不同:
  • 当“
    连接
    ”设置为“
    输入数据
    ”或“
    带状态的输入数据
    ”时,“
    输出大小单位
    ”将灰显为空白。
  • 当“
    连接
    ”设置为“
    数据
    ”或“
    带状态的数据
    ”时,该值为“
    16 位
    ”、“
    8 位
    ”或“
    32 位
    ”。
配置装配实例
指定“标准”或“状态”连接的配置装配实例。
“状态”连接的“
配置装配实例
”将灰显为空白。
配置大小
指定配置装配的大小。
“状态”连接的“
配置大小
”将灰显为空白。
配置大小单位
指示“
配置大小
”值的单位。
“状态”连接的“
配置大小单位
”将灰显为空白。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal