“概述”视图参数
“
概述
”视图包含以下参数。参数 | 说明 |
|---|---|
供应商 | 显示设备制造商信息。 |
产品类型 | 显示正在配置的设备的类型和说明。 |
产品代码 | 显示设备的产品代码。 |
版本 | 显示设备的主版本和次版本。 |
电子键控 | 显示用于设备的电子键控。电子键控会将项目中定义的设备与已安装的设备进行比较。如果键值不正确,则将发生故障。 有效值包括:
有关电子键控的详细信息,请参阅 Electronic Keying in Logix5000 Control Systems Application Technique,出版号 LOGIX-AT001。 |
连接 | 将连接类型显示为“ 数据 ”或“输入数据 ”。 |
数据格式 | 将设备和父项之间所传输数据的类型显示为“ INT (16 位) ”或“SINT (8 位) ”。 |
参数 | 说明 |
|---|---|
连接 | 将连接类型显示为“ 标准 ”。 |
输入装配实例 | 显示标准输入连接的输入连接点。默认值是 1。 |
输入大小 | 显示输入装配的大小。 |
输入大小单位 | 显示“输入大小”值的单位。 |
输出装配实例 | 显示标准输出连接的输出连接点。默认值是 2。 |
输出大小 | 显示输出装配的大小。 |
输出大小单位 | 显示“输出大小”值的单位。 |
配置装配实例 | 显示配置连接的实例编号。默认值是 199。 |
配置大小 | 显示配置装配的大小。 |
配置大小单位 | 显示“配置大小”值的单位。 |
参数 | 说明 |
|---|---|
设备定义 | 打开该对话框可更改设备定义或连接配置。 |
提供反馈