“设备定义” - “连接”视图参数

“
设备定义
”对话框的“
连接
”视图包含以下参数。
小贴士: 可用参数和默认值取决于设备的定义。
参数
说明
连接
指示连接类型为“
标准
”。
输入装配实例
指定标准输入连接的输入连接点。默认值是 1。
输入大小
指定输入装配的大小,从 1 到 496(数据格式 = SINT)或 1 到 248(数据格式 = INT)。
提示:“
输入大小
”值包含用于故障数据的 4 个字节。例如,对于 1734-OE4C,将“
输入大小
”设置为 8 即表示实际“输入大小”值 4 加上用于故障数据的 4 个字节。
输入大小单位
指示“输入大小”值的单位。可能的值包括:
  • 16 位
    (数据格式 = INT)
  • 8 位
    (数据格式 = SINT)
输出装配实例
指定标准输出连接的输出连接点。默认值是 2。
输出大小
指定输出装配的大小,从 1 到 496(数据格式 = SINT)或 1 到 248(数据格式 = INT)。
当“
设备定义
”对话框中的“
连接
”设置为“
输入数据
”时,“
输出大小
”将灰显为空白。
提示:以 1734-OE4C 为例,将“
输出大小
”设置为 4 即表示实际“输出大小”值 4。
输出大小单位
指示“输出大小”值的单位。该值根据“
设备定义
”对话框中“
连接
”和“
数据格式
”参数的配置不同而有所不同:
  • 当“
    连接
    ”设置为“
    输入数据
    ”时,“
    输出大小单位
    ”将灰显为空白。
  • 当“
    连接
    ”设置为“
    数据
    ”时,该值为“
    16 位
    ”(数据格式 = INT)或“
    8 位
    ”(数据格式 = SINT)。
配置装配实例
指定连接的目标。默认值是 199。
配置大小
指定配置装配大小,从 4 到 400。
提示:“
配置大小
”值包含用于“保留”数据的 4 个字节。例如,对于 1734-OE4C,将“
配置大小
”设置为 76 即表示实际“配置大小”值 72 加上用于“保留”数据的 4 个字节。
配置大小单位
指示“配置大小”值的单位为“
8 位
”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal