“窗口”视图参数

“
窗口
”视图包含以下参数:
小贴士:
这些参数在“运行”模式下不可用。
参数
说明
窗口
指示应用此配置的窗口。
输出打开值
当计数器类型为脉宽调制 (Pulse Width Modulation, PWM) 时,窗口 1 的“打开值”被禁用并设置为 0。
计数器类型为“周期/速率”、“连续/速率”、“速率测量”或“脉冲发生器”(适用于 Windows 1 至 4)时,有效范围是 0 到 16,777,215。
当计数器类型为“计数器”、“编码器 X1”、“编码器 X2”、“编码器 X4”或“脉冲发生器”时,对于窗口 1 至 4,有效值小于或等于回滚值。
与比较对话框相关联时,输出 0 和 1 处于选中状态。
“打开值”不得等于 0。
“打开值”必须与“关闭值”不同。
如果输出与比较对话框无关,则可以选择将窗口的“打开值”设置为零。
输出关闭值
当计数器类型为脉宽调制 (Pulse Width Modulation, PWM) 时,窗口 1 的“关闭值”被禁用并设置为 0。
计数器类型为“周期/速率”、“连续/速率”、“速率测量”或“脉冲发生器”(适用于 Windows 1 至 4)时,有效范围是 0 到 16,777,215。
当计数器类型为“计数器”、“编码器 X1”、“编码器 X2”、“编码器 X4”或“脉冲发生器”时,对于窗口 1 至 4,有效值小于或等于回滚值。
与比较对话框相关联时,输出 0 和 1 处于选中状态。
“关闭值”不能等于 0。
“关闭值”必须与“打开值”不同。
如果输出与比较对话框无关,则可以选择将窗口的“关闭值”设置为零。
输出 0
将 VHSC 设备的输出 0 与相应的窗口相关联。默认情况下,输出 0 与任何窗口无关。
输出 1
将 VHSC 设备的输出 1 与相应的窗口相关联。默认情况下,输出 1 与任何窗口无关。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal