“查看位置”视图参数

“
查看位置
”视图包含以下参数:
参数
说明
比较器
指示应用此配置的比较器控件。
控制
将查看位置模式指定为:
  • 不活动(默认)
  • 向上
  • 向下
  • 双向
值
指定比较器值。
有效比较值的范围是 0 到 4,294,967,295。
对比较值使用以下公式:
  • 期望的比较值 - 4,294,967,296 = 输入的比较值。
例如,对于 3,000,000,000 - 4,294,967,296 = -1,294.967,296。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal