“反馈”视图参数
“
反馈
”视图包含以下参数:
小贴士:
这些参数在“运行”模式下不可用。
参数 | 说明 |
|---|---|
代码类型 | 为代码类型选择“ 二进制 ”或“格雷码 ”(默认)。 |
字长 | 以位为单位指定字长。字长必须介于 2 至 31 位。 默认字长为 13 位。 |
波特率 | 选择波特率作为下列值之一:
|
SSI 字延迟时间 | 输入介于 16 和 65,535 µs 之间的 SSI 字延迟时间。 默认延迟时间为 64 µs。 例如,对于 40 µs 延迟,延迟时间为 40,000 - 65,536 = 25,536 µs。 |
SSI 字滤波器控制 | 选择五个连续 SSI 字滤波器之一:
|
SSI 时钟 | 选中此复选框可打开或关闭 SSI 时钟。默认值为“开”。 |
提供反馈