“故障/编程操作”视图参数

“
故障/编程操作
”视图包含以下参数:
小贴士:
这些参数在“运行”模式下不可用。
1734-IJ 和 1734-IK
参数
说明
重置计数器
重置计数器。
预设计数器
设置由“预设”字指定的计数器值。
重置计数器值
重置累加(存储)计数的值。
1734-VHSC5 和 1734-VHSC24
参数
说明
重置计数器
重置计数器。
预设计数器
设置由“预设”字指定的计数器值。
重置计数器值
重置累加(存储)计数的值。
PWM 保持上一状态
使设备的输出数据保持上一状态。
仅当“
计数器
”视图中的“计数器类型”设置为“脉宽调制”(Pulse Width Modulation, PWM) 时,“
PWM 保持上一状态
”才处于启用状态。
以下情况下,“
PWM 保持上一状态
”处于禁用状态:
  • “
    计数器
    ”视图中的“
    类型
    ”未设置为“
    脉宽调制
    ”(Pulse Width Modulation, PWM)。
  • 控制器处于运行模式。
值
在以下情况下,“
值
”启用:
  • “
    PWM 保持上一状态
    ”复选框处于清除状态。
  • “
    计数器
    ”视图中的“
    类型
    ”设置为“
    脉宽调制
    ”(Pulse Width Modulation, PWM)。
在这两种情况下,为 PWM 值输入 0 到 95.00 的值。
输出
显示应用此配置的输出。
强制输出
打开输出。仅当还选中了“
启用输出
”复选框时,才会打开输出。如果未选中“
强制输出
”复选框,则输出可能由比较匹配或 PWM 设置控制。
启用输出
根据“强制开启”、“强制输出”、比较匹配或按照 PWM 设置的指示打开输出。如果未选中“
启用输出
”复选框,则设备会将通道的输出关闭。
诊断速度
在 50 ms 时,让短路和断线诊断滤波器防止噪声环境带来的假性脱扣。如果未选中“
诊断速度
”复选框,则诊断会在 8 ms 以内对故障状况作出响应。
电子熔断器选择
在检测到故障条件(短路或断线)并锁定输出故障状态指示器和熔断器选择时禁用输出。
要从故障状态恢复,请清除“
电子熔断器选择
”复选框并选中“
启用输出
”复选框。清除“
电子熔断器选择
”复选框后,故障输出将按照指示继续运行,直至故障消除。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal