“计数器”视图参数

“
计数器
”视图包含以下参数:
小贴士:
这些参数在“运行”模式下不可用。
参数
说明
类型
选择所需的计数器配置类型。可用值如下:
  • 计数器(默认值)
    - 读取来自最多两个脉冲计数器、脉冲发生器(仅限 VHSC 设备)、机械限制开关或其他类似设备的输入脉冲,并以二进制整数 (0...16,777,215) 形式将其返回给控制器处理器。
  • 编码器 X1
    - 读取输入正交脉冲数并以二进制数 (0...16,777,215) 形式将其返回给控制器。正交输入信号在通道 A 的前沿或后沿进行双向计数。通道 A 与通道 B 之间的相位关系决定方向。如果通道 A 为前导且通道 B 为浮动,则计数方向为向上;如果通道 A 滞后且通道 B 高,则计数方向为向下。
  • 编码器 X2
    - 读取输入正交脉冲数并以二进制数 (0...16,777,215) 形式将其返回给控制器。正交输入信号在通道 A 的前沿和后沿进行双向计数。通道 B 决定方向。如果 B 低(即为浮动),则计数方向为向上;如果 B 高,则计数方向为向下。
  • 编码器 X4
    - 读取输入正交脉冲数并以二进制数 (0...16,777,215) 形式将其返回给控制器。正交输入信号在通道 A 和通道 B 的前沿和后沿进行双向计数。通道 B 决定方向。如果 B 低(即为浮动),则计数方向为向上;如果 B 高,则计数方向为向下。
  • 脉宽调制 (Pulse Width Modulation, PWM)
    - 生成可能与任何输出相关的脉宽调制信号。为输入计数器类型选择脉宽调制时,通过指定时基周期和门间隔来分配计数器及其第一个开/关窗口比较器并生成信号。
  • 周期/速率
    - 使用周期/速率模式,通过在用户指定的输入信号脉冲数内对内部 5 MHz 时钟脉冲数进行计数来确定输入脉冲的频率。在指定脉冲数结束时,设备返回频率和接收到的总脉冲数。
  • 连续/速率
    - 连续/速率模式类似于周期/速率模式,二者的区别在于,连续/速率模式下的输出是动态输出。使用此模式,可通过在指定的输入信号脉冲数内对内部 5 MHz 时钟脉冲数进行计数来确定输入脉冲的频率。每个输出在达到开启计数后立即打开,并且在达到关闭计数后立即关闭。计算内部 5 MHz 时钟时,输出将动态跟踪 5 MHz 计数。这允许您在门/重置引脚激活后按特定的 5 MHz 计数数目启用输出,并在特定的 5 MHz 计数数目后将其关闭。
  • 速率测量
    - 根据“时基”和“门间隔”字段中指定的时间间隔对通道 A 上的输入脉冲进行计数。在间隔结束时,设备返回一个表示采样脉冲数的值和一个指示输入频率的值。当更新计数和频率时,将根据关联的预设检查任何关联的输出。总计数等于在采样期间接收到的脉冲数。
  • 脉冲发生器
    - 生成可能与输出相关的脉冲。脉冲发生器类型仅适用于超高速计数器 (Very High Speed Counter, VHSC) 设备。
存储计数模式
选择所需的存储计数模式。
通过存储计数功能,设备可以存储关联计数器的当前计数值。存储计数由设备上的门/重置终端的状态触发。存储的计数值将保持不变,直到在门/重置终端接收到新的触发脉冲。当接收到新的触发脉冲时,旧的计数值会被新值覆盖。可用值如下:
  • 禁用存储计数
    - 禁用计数器存储模式。
  • 存储/继续
    - 在此模式下,输入 Z(门/重置)终端上的脉冲输入前沿将导致计数器中的当前值读取和存储。计数器将继续计数。存储的计数信息将保持不变,直到它被新数据覆盖。
  • 存储/等待/恢复
    - 在此模式下,Z 门/重置终端上脉冲输入的上升沿会读取并存储当前计数器值,并在门/重置终端为高电平时禁用计数。在 Z 门/重置终端脉冲的下降沿继续计数。存储的计数将保持不变,直到它被新数据覆盖。
  • 存储-重置/等待/启动
    - 在此模式下,输入 Z(门/重置)终端上的脉冲上升沿会导致计数器停止计数、读取和存储当前计数值并将计数重置为零。当门/重置终端上的 Z 输入保持高电平时,计数器不计数。在 Z 输入(门/重置)终端脉冲下降沿从零开始继续计数。存储的计数将保持不变,直到它被新数据覆盖。
  • 存储-重置/启动
    - 在此模式下,Z 输入(门/重置)终端上的脉冲上升沿导致计数器存储累加计数值并将计数器重置为零。当 Z 门/重置输入为高电平时,计数器继续计数。存储的计数将保持不变,直到它被新数据覆盖。
当“计数器类型”设置为以下值之一时,“
存储计数模式
”禁用:
  • 脉宽调制
  • 周期/速率
  • 连续/速率
  • 速率测量
当“计数器类型”设置为以下值之一时,“
存储计数模式
”的默认值为“禁用存储计数”:
  • 计数器
  • 编码器 X1
  • 编码器 X2
  • 编码器 X4
当“计数器类型”设置为以下值之一时,“
存储计数模式
”的值为“Null 并禁用”:
  • 脉宽调制 (Pulse Width Modulation, PWM)
  • 周期/速率
  • 连续/速率
  • 速率测量
回滚
两个计数器各有一个关联的回滚值。当编码器/计数器达到回滚值时,该值重置为 0 并再次开始计数。回滚值范围是 1 到 16,777,216(二进制)。这些字设置计数器在回滚前将累加的计数数目。例如,值 1,000 将产生计数序列:998, 999, 0, 1, 2...(递增时)或 2, 1, 0, 999, 998...(递减时)。当设备在速率测量模式下运行时,这些值将被忽略。
当“计数器类型”设置为以下值之一时,“
回滚
”启用:
  • 计数器
  • 编码器 X1
  • 编码器 X2
  • 编码器 X4
对于这些计数器类型,默认值为 16,777,215。必须在“
窗口
”视图中设置“输出开/关”值,预设值必须小于或等于回滚值。
当“计数器类型”设置为以下值之一时,“
回滚
”禁用:
  • 脉宽调制 (Pulse Width Modulation, PWM)
  • 周期/速率
  • 连续/速率
  • 速率测量
  • 脉冲发生器(仅限 VHSC 设备)
预设
两个计数器各有一个关联的预设值。在编码器或计数器模式下,预设值表示设备开始计数的参考(开始)点(或计数)。在其他模式下,它设置为 0。设备从预设值开始向上计数或向下计数。预设值的范围是 0 到 16,777,215(二进制)。
当“计数器类型”设置为以下值之一时,“
预设
”启用:
  • 计数器
  • 编码器 X1
  • 编码器 X2
  • 编码器 X4
  • 脉宽调制 (Pulse Width Modulation, PWM)
  • 脉冲发生器(仅限 VHSC 设备)
对于这些计数器类型,默认值为 0。预设值必须小于回滚值。
当“计数器类型”设置为以下值之一时,“
预设
”禁用:
  • 周期/速率
  • 连续/速率
  • 速率测量
计数器衰减器
计数器衰减器用于修改预设值。计数器衰减器值的范围是 0 到 255。
当“计数器类型”设置为以下值之一时,“
计数器衰减器
”启用:
  • 计数器
  • 编码器 X1
  • 编码器 X2
  • 编码器 X4
  • 脉宽调制 (Pulse Width Modulation, PWM)
对于这些计数器类型,默认值为 1。
当“计数器类型”设置为以下值之一时,“
计数器衰减器
”禁用:
  • 周期/速率
  • 连续/速率
  • 速率测量
  • 脉冲发生器(仅限 VHSC 设备)
对于这些计数器类型,默认值为 0。
频率精度
“频率精度”值将频率乘以此字段中输入的值。有效值包括:
  • 0.0001
  • 0.001
  • 0.01
  • 1
  • 10
  • 100
当“计数器类型”设置为以下值之一时,“
频率精度
”启用:
  • 速率测量
  • 周期/速率
  • 连续/速率
对于这些计数器类型,默认值为 1。
当定标器值为 16、32、64 和 128 时,频率精度值必须小于或等于 1。
当“计数器类型”设置为以下值之一时,“
频率精度
”禁用:
  • 计数器
  • 编码器 X1
  • 编码器 X2
  • 编码器 X4
  • 脉宽调制 (Pulse Width Modulation, PWM)
  • 脉冲发生器(仅限 VHSC 设备)
筛选
为计数器输入选择滤波器频率(滤波器 A、滤波器 B 或滤波器 Z(门/重置))。滤波频率仅应用于已选择滤波的输入计数器的输入(已选择“无滤波器”以外的值)。默认情况下,将选择所有滤波器。
有效选项包括:
  • 无滤波器、50 kHz、5 kHz、500 Hz 和 50 Hz(默认值)(非脉冲发生器模式)
  • 无滤波器、12.5 kHz、1.25 kHz、125 Hz 和 12.5 Hz(默认值)(脉冲发生器模式)
反相输入 Z
选中此复选框可反转 Z 输入值。默认值为未选中。
当“计数器类型”设置为以下值之一时,“
反相输入 Z
”启用:
  • 计数器
  • 编码器 X1
  • 编码器 X2
  • 编码器 X4
  • 周期/速率
  • 连续/速率
  • 脉冲发生器(仅限 VHSC 设备)
当“计数器类型”设置为以下值之一时,“
反相输入 Z
”禁用:
  • 脉宽调制 (Pulse Width Modulation, PWM)
  • 速率测量
定标器
通过缩放,可以将门/重置(Z 输入)的输入脉冲除以一个值。
有效值为:1(默认值)、2、4、8、16、32、64、128。当定标器值为 16、32、64 或 128 时,频率精度值必须小于或等于 1。
当“计数器类型”设置为以下值之一时,“
定标器
”启用:
  • 周期/速率
  • 连续/速率
  • 脉冲发生器(仅限 VHSC 设备)
门乘数
对于如何缩放门/重置终端的输入计数,有四个选项。计数器门间隔使用时基设置作为其时间单位进行设置,并以以下方式计算:
  • 1 <= 门乘数 <= 200
两个计数器各有一个门/重置输入。当门乘数处于活动状态时,它可在可用的四种计数器存储模式之一下运行。您可以选择在门/重置终端缩放输入计数。对于缩放,将门/重置上的输入脉冲除以 1、2、4、8、16、32、64 和 128 范围内的数字。
门乘数值与时基值的乘积不得超过 3 秒(3,000 毫秒)。
当“计数器类型”设置为以下值之一时,“
门乘数
”启用:
  • 脉宽调制 (Pulse Width Modulation, PWM)
  • 速率测量
对于这些计数器类型,默认值为 1。当“类型”不是 PWM 或“速率测量”时,“
门乘数
”必须设置为 0。
当“计数器类型”值设置为以下值之一时,“
门乘数
”处于禁用状态:
  • 计数器
  • 编码器 X1
  • 编码器 X2
  • 编码器 X4
  • 周期/速率
  • 连续/速率
  • 脉冲发生器(仅限 VHSC 设备)
时基
为两个计数器设置基本时基。分辨率为 10 ms 的倍数,最小间隔为 10 ms (10 ms = 10;1 s = 1,000)。当配置脉宽调制 (Pulse Width Modulation, PWM) 和速率测量时,必须输入“
时基
”。最大编程值为 3,000 ms (3 s)。
当“计数器类型”设置为以下值之一时,“
时基
”启用:
  • 脉宽调制 (Pulse Width Modulation, PWM)
  • 速率测量
对于这些计数器类型,默认值为 1000。
当“计数器类型”设置为以下值之一时,“
时基
”禁用:
  • 计数器
  • 编码器 X1
  • 编码器 X2
  • 编码器 X4
  • 周期/速率
  • 连续/速率
  • 脉冲发生器(仅限 VHSC 设备)
实际门间隔
“
实际门间隔
”是一个只读字段,显示当“类型”设置为“脉宽调制”(Pulse Width Modulation, PWM) 或“速率测量”时门乘数与时基的乘积。门乘数和时基的乘积必须介于 10 到 3,000 毫秒的有效范围内。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal