“转换”视图参数

“
转换
”视图包含以下参数:
小贴士:
这些参数在“运行”模式下不可用。
参数
说明
格雷码到二进制转换
选中此复选框会将代码类型从格雷码转换为二进制。
标准化
选中此复选框可应用标准化。
结尾位
如果应用标准化,请指定结尾位值。有效值的范围是 0 到 16。
如果未应用标准化并处于运行模式,则“
结尾位
”不可用。
传感器分辨率
使用以下转换公式获取传感器分辨率:
  • 所需的分辨率值 - 65,536 = 输入的分辨率值。
例如,对于 40,000 计数传感器,公式为:
40,000 - 65,536 = -25,536。
有效值的范围是 1 到 65,535。
传感器周期
使用以下转换公式获取传感器周期:
  • 所需的周期值 - 65,536 = 输入的周期值。
例如,对于 50000 计数传感器,公式为:
50000 - 65,536 = -15536。
有效值的范围是 1 到 65,535。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal