“通道X”视图参数(输出设备)

输出设备的“
通道X
”视图包含以下参数:
参数
说明
输出类型
指示电流输出类型。
输出范围
将通道的输出范围指定为 4 - 20 mA(默认值)或 0 - 20 mA。
“
输出范围
”仅在“运行”模式下禁用。
工程单位
指示工程传感器上限和下限值所用的单位。
信号上限
显示信号上限值。
信号下限
显示信号下限值。
工程上限
指示适当的缩放上限值。设置 -32768 到 32767 之间的值。默认值是 8191。
“
工程上限
”仅在“运行”模式下禁用。
工程下限
指示适当的缩放下限值。设置 -32768 到 32767 之间的值。默认值是 1638。
“
工程下限
”仅在“运行”模式下禁用。
编程模式下的输出状态
选择编程模式。可用值如下:
  • 保持上一状态
  • 转至钳位下限(默认值)
  • 转至钳位上限
  • 用户定义的值
提示
:如果选择“
用户定义的值
”,则在“
用户定义的值
”框中输入程序值。有效范围是 -32,768 到 32,767。默认值是 0。
故障模式下的输出状态
选择故障模式。可用值如下:
  • 保持上一状态
  • 转至钳位下限(默认值)
  • 转至钳位上限
  • 用户定义的值
提示
:如果选择“
用户定义的值
”,则在“
用户定义的值
”框中输入故障值。有效范围是 -32,768 到 32,767。默认值是 0。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal