“通道X”视图参数(输入设备)
输入设备的“
通道X
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
输入类型 | 指示电流输入类型。 |
输入范围 | 将电流范围指定为 4 - 20 mA(默认值)或 0 - 20 mA。 |
工程单位 | 显示“ 工程上限 ”和“工程下限 ”以及通道输入值的度量单位。 |
信号上限 | 显示信号上限值。 |
信号下限 | 显示信号下限值。 |
工程上限 | 选择适当的缩放上限单位。设置 -32768 到 32767 之间的值。默认值是 16383。 |
工程下限 | 选择适当的缩放下限单位。设置 -32768 到 32767 之间的值。默认值是 3277。 |
数字滤波器 | 指定所需的滤波器时间常数(毫秒)。设置 0(默认值)到 10,000 的值。 |
提供反馈