“通道”视图参数(输出设备)
输出设备的“
通道
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
通道 | 显示应用此配置的通道编号。 |
输出类型 | 指示电流输出类型。 |
输出范围 | 将通道的输出范围指定为 4 - 20 mA(默认值)或 0 - 20 mA。 “ 输出范围 ”仅在“运行”模式下禁用。 |
输出状态时间段 编程模式 | 选择编程模式。可用值如下:
|
输出状态时间段 故障模式 | 选择故障模式。可用值如下:
|
信号上限 | 显示信号上限值。 |
信号下限 | 显示信号下限值。 |
单位(信号) | 显示“ 信号上限 ”和“信号下限 ”所用的度量单位。 |
工程上限 | 指示适当的缩放上限值。设置 -32768 到 32767 之间的值。默认值是 8191。 “ 工程上限 ”仅在“运行”模式下禁用。 |
工程下限 | 指示适当的缩放下限值。设置 -32768 到 32767 之间的值。默认值是 1638。 “ 工程下限 ”仅在“运行”模式下禁用。 |
单位(工程) | 显示“ 工程上限 ”和“工程下限 ”以及通道输出值的度量单位。 |
提供反馈