“通道”视图参数(输入设备)
输入设备的“
通道
”视图包含以下参数:
小贴士:
这些参数在“运行”模式下不可用。
参数 | 说明 |
|---|---|
通道 | 显示应用此配置的通道编号。 |
输入类型 | 指示电流输入类型。 |
输入范围 | 将电流范围指定为 4 - 20 mA(默认值)或 0 - 20 mA。 |
信号上限 | 显示信号上限值。 |
信号下限 | 显示信号下限值。 |
单位(信号) | 显示“ 信号上限 ”和“信号下限 ”所用的度量单位。 |
工程上限 | 选择适当的缩放上限单位。设置 -32768 到 32767 之间的值。默认值是 16383。 |
工程下限 | 选择适当的缩放下限单位。设置 -32768 到 32767 之间的值。默认值是 3277。 |
单位(工程) | 显示“ 工程上限 ”和“工程下限 ”以及通道输入值的度量单位。 |
数字滤波器 | 指定所需的滤波器时间常数(毫秒)。设置 0(默认值)到 10,000 的值。 |
禁用报警 | 确定是否生成过程报警。
|
实时采样 (Real Time Sample, RTS) | 选择实时采样周期。 有效范围取决于选择的“陷波滤波器”值。请参阅“ 陷波滤波器 ”了解此值。默认值是 100。 |
陷波滤波器 | 为设备选择所需的滤波器频率。 可用值如下:
陷波滤波器允许的最小和最大 RTS 值为:
|
提供反馈