校准向导参数(输出设备)

校准向导
(输出设备)包含以下参数:
参数
说明
通道
显示应用此配置的通道编号。
校准
标识要校准的通道。
选中待校准通道所对应的复选框。
校准范围
显示通道当前已配置的值。
校准状态
显示校准进行时各通道的校准状态。
参考下限/上限
指示校准类型。
  • “
    参考下限
    ”-
    显示通道的参考下限信号值。
    默认值为 4.000 mA。
  • “
    参考上限
    ”-
    根据通道配置显示参考上限源的值。
    默认值为 20.000 mA。
记录的参考值
指示测量的输出值。
有关万用表精度,请参见用户手册。
状态
显示校准过程的结果:
  • “
    正常
    ”- 指示所有通道校准成功。
  • “
    错误
    ”- 指示通道校准失败。选择“
    重试
    ”以再次触发校准过程。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal