“校准”视图参数(输出设备)
输出设备的“
校准
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
通道 | 显示应用此配置的通道编号。 |
校准范围 | 将校准范围显示为“ 4 mA 至 20 mA ”。“ 校准范围 ”在“编程”或“测试”模式下处于启用状态,并且仅在联机状态下可用。 |
校准状态 | 显示校准进行时各通道的校准状态。有效值包括:
|
启动校准 | 选中此复选框可启动校准过程。 “ 启动校准 ”在“运行”模式下处于启用状态。提示 :联机时“启动校准 ”可用。 |
提供反馈