“报警”视图参数

“
报警
”视图包含以下参数:
小贴士:
这些参数在“运行”模式下不可用。
参数
说明
禁用全部报警
选中此复选框可禁用所有过程报警。
提示
:选中“
禁用全部报警
”还会禁用其他报警功能,如“
锁定过程报警
”和所有过程报警功能。“
全部解锁
”和“
解锁
”仍处于启用状态。
锁定过程报警
选中此复选框可锁定所有过程报警。
上上限
选择所需的过程报警上上限值。
范围是 -32,768 到 32,767。默认值是 16793。
上限
选择所需的过程报警上限值。
范围是 -32,768 到 32,767。默认值是 16547。
下限
选择所需的过程报警下限值。
范围是 -32,768 到 32,767。默认值是 3113。
下下限
选择所需的过程报警下下限值。
范围是 -32,768 到 32,767。默认值是 2867。
全部解锁
选中此复选框可解锁所有过程报警。
“
全部解锁
”仅在联机状态下可用。
解锁
选中此复选框可仅解锁“
解锁
”左侧的相应报警。
“
解锁
”仅在联机状态下可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal