“点”视图参数

“
点
”视图包含以下参数:
小贴士:
这些参数在“运行”模式下不可用。
参数
说明
点
配置指定点的参数。
输入滤波器时间
设置从关到开到或从开到关到的转换延迟的时间。此功能对于在嘈杂的环境中过滤掉瞬态信号来说非常有用。
选择以毫秒 (ms) 为单位的值。有效范围是 0.000 至 65.535。默认值是 1.000。
断线
为所有点配置“断线启用”和“断线禁用”位。
复选标记指示已启用断线。默认情况下,此复选框处于选中状态。
  • 选中标头中的复选框可选中列中的所有复选框,并启用设备中所有通道的位。
  • 清除标头中的复选框可清除列中的所有复选框,并禁用设备中所有通道的位。
  • 选择或清除行中的各个点以控制每个通道的位。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal