“传输数据”视图参数

“
传输数据
”视图包含以下参数:
参数
说明
终止模式
为发送数据设置通道的终止模式。有效值为:
  • 忽略分隔符
  • 排除分隔符
  • “
    包括分隔符
    ”(默认值)
终止分隔符
使用任意有效的 ASCII 字符为发送数据设置通道的终止符分隔符。有效值为:
  • $$ (美元符号,$24)
  • $‘ (单引号,$27)
  • $L (换行符,$0A)
  • $P (换页符,$0C)
  • $R (回车,$0D)
  • $T (制表符,$09)
  • 用户定义的值
    如果选择此选项,将出现“
    用户定义的值
    ”字段,允许用户手动输入字符。
仅当“
终止模式
”设置为“
排除分隔符
”或“
包括分隔符
”时,“
终止分隔符
”才可用。
用户定义的值
为终止分隔符指定用户定义的值。
如果在“
用户定义的值
”中未输入任何值,则终止分隔符将设置为“
Nul
”。有关受支持的
用户定义的值
值和相应的配置标签值,请参阅受支持的用户定义的值。
字节交换模式
设置为与其他机器交换字节或禁用字节交换模式。有效值为:
  • “
    禁用
    ”(默认值)
  • 16 位
  • 24 位
  • 32 位
握手模式
将握手模式设置为“
主/从
”(默认值)或“
立即
”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal