“概述”视图参数

“
概述
”视图包含以下参数。
定义
参数
说明
系列
显示设备系列。
版本
显示设备的主版本和次版本。
电子键控
显示设备的电子键控。
连接
显示设备的连接类型。
接收模式
显示设备的接收格式。
发送模式
显示设备的发送模式。
当“
连接
”设置为“
只听
”时,此字段中将显示“
无
”。
数据格式
显示设备的数据格式。
设备定义
更改设备的定义。
通道参数
参数
说明
最大接收字符数
显示设备的最大接收字符数。
最大发送字符数
显示设备的最大发送字符数。
仅当“
连接
”设置为“
数据
”或“
增强型机架优化
”时,“
最大发送字符数
”才可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal