“设备定义”对话框参数

“
设备定义
”对话框包含以下参数:
参数
说明
设备类型
显示设备的目录号和类型。
名称
输入符合 IEC 61131 的设备名称。
如果在此字段中输入了无效字符,或者输入的名称超出 40 个字符,则软件将忽略超出部分的字符。
说明
输入设备的说明。
说明必须在 512 个字符以内。如果说明的字符超出最大长度,软件将忽略超出部分的字符。
插槽
指定设备所驻留的插槽的编号。
系列
指定设备系列。
版本
指定设备的主版本和次版本。次版本的有效范围是 1 至 255。
电子键控
定义用于设备的电子键控。电子键控会将项目中定义的设备与已安装的设备进行比较。如果键值不正确,则将发生故障。
有效值包括:
  • 完全匹配
  • 兼容模块
  • 禁用键控
有关电子键控的详细信息,请参阅 Electronic Keying in Logix5000 Control Systems Application Technique,出版号 LOGIX-AT001。
连接
指定控制器与设备之间的连接类型。可用值取决于适配器的通信格式。
接收模式
指定设备的接收模式。
发送模式
指定设备的发送模式。
数据格式
指定输入和输出数据的数据格式。
最大接收字符数
指定最大接收字符数。
有效值在 1 至 127 之间。默认值是 20。
最大发送字符数
指定最大发送字符数。
有效值在 1 至 127 之间。默认值是 20。
仅当“
连接
”设置为“
数据
”或“
增强型机架优化
”时,“
最大发送字符数
”才可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal