“限制”视图参数
“
限制
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
钳位上限 | 选择所需的钳位上限值。 范围是 -32,768 到 32,767。电流和电压的默认值是 32,767。 “ 钳位上限 ”在“运行”模式下禁用。 |
钳位下限 | 选择所需的钳位下限值。 范围是 -32,768 到 32,767。电流和电压的默认值是 -32768。 “ 钳位下限 ”在“运行”模式下禁用。 |
解锁 | 选中此复选框可仅解锁“ 解锁 ”左侧的相应报警。“ 解锁 ”仅在联机状态下可用。 |
禁用全部报警 | 选中此复选框可禁用所有过程报警。 “ 禁用全部报警 ”在“运行”模式下禁用。提示 :选择“禁用全部报警 ”还会禁用其他限制功能,如“锁定限制报警 ”和“钳位限制 ”。“全部解锁 ”和“解锁 ”仍处于启用状态。 |
锁定限制报警 | 选中此复选框可锁定所有限制报警。 “ 锁定限制报警 ”在“运行”模式下禁用。 |
全部解锁 | 选中此复选框可解锁所有过程报警。 “ 全部解锁 ”仅在联机状态下可用。 |
提供反馈