“通道X”视图参数(热电偶设备)
输入设备的“
通道X
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
输入类型 | 指示“ 热电偶 ”输入类型。 |
传感器类型 | 确定传感器类型。可用值如下:
|
输入范围 | 指示输入范围为 -75 mV 至 75 mV。 |
温度单位 | 选择温度类型。可用值如下:
“ 温度单位 ”仅在“运行”模式下处于禁用状态。 |
工程单位 | 显示“ 工程上限 ”和“工程下限 ”以及通道输入值的度量单位。 |
信号上限 | 显示信号上限值。 |
信号下限 | 显示信号下限值。 |
工程上限 | 选择适当的缩放上限单位。设置 -32768 到 32767 之间的值。默认值是 1000。 “ 工程上限 ”在“运行”模式下以及“温度单位 ”设置为以下值之一时处于禁用状态:
|
工程下限 | 选择适当的缩放下限单位。设置 -32,768 到 32,767 之间的值。默认值是 0。 “ 工程下限 ”在“运行”模式下以及“温度单位 ”设置为以下值之一时处于禁用状态:
|
陷波滤波器 | 为设备选择所需的滤波器频率。 每个通道的可用值包括:
|
数字滤波器 | 指定所需的滤波器时间常数(毫秒)。设置 0(默认值)到 10,000 的值。 |
提供反馈