“通道X”视图参数(RTD 设备)

输入设备的“
通道X
”视图包含以下参数:
参数
说明
输入类型
指示
RTD
输入类型。
传感器类型
指定传感器类型。可用值如下:
  • 欧姆
  • 100 欧姆 Pt 385(默认值)
这些值仅适用于 1734-IR2 设备:
  • 200 欧姆 Pt 385
  • 100 欧姆 Pt 3916
  • 200 欧姆 Pt 3916
  • 10 欧姆 Cu 427
  • 120 欧姆 Ni 672
  • 100 欧姆 Ni 618
  • 120 欧姆 Ni 618
“
传感器类型
”仅在“运行”模式下禁用。
输入范围
指示输入范围,如下所示:
  • 0 欧姆至 600 欧姆
    (1734-IR2、1738-IR2IM12)
  • 0 欧姆至 220 欧姆
    (1734-IR2E)
温度单位
选择温度类型。可用值如下:
  • 自定义
  • 摄氏度(默认值)
  • 华氏度
  • 开尔文
  • 兰氏度
“
温度单位
”仅在“运行”模式下处于禁用状态。
工程单位
显示“
工程上限
”和“
工程下限
”以及通道输入值的度量单位。
信号上限
显示信号上限值。
信号下限
显示信号下限值。
工程上限
指定适当的缩放上限单位。
设置 -32768 到 32767 之间的值。默认值为 500(1734-IR2、1738-IR2IM12)和 300 (1734-IR2E)。
“
工程上限
”在“运行”模式下以及“
温度单位
”设置为以下值之一时处于禁用状态:
  • 摄氏度
  • 华氏度
  • 开尔文
  • 兰氏度
工程下限
指定适当的缩放下限单位。
设置 -32768 到 32767 之间的值。默认值是 0。
“
工程下限
”在“运行”模式下以及“
温度单位
”设置为以下值之一时处于禁用状态:
  • 摄氏度
  • 华氏度
  • 开尔文
  • 兰氏度
数字滤波器
指定所需的滤波器时间常数(毫秒)。设置 0(默认值)到 10,000 的值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal