“通道X”视图参数(输出设备)
输出设备的“
通道X
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
输出类型 | 指示输出类型。可用值如下:
|
输出范围 | 为通道选择输出范围。
“ 输出范围 ”仅在“运行”模式下禁用。 |
工程单位 | 指示工程传感器上限和下限值所用的单位。 |
信号上限 | 显示信号上限值。 |
信号下限 | 显示信号下限值。 |
工程上限 | 指示适当的缩放上限单位。设置 -32768 到 32767 之间的值。
“ 工程上限 ”仅在“运行”模式下禁用。 |
工程下限 | 指示适当的缩放下限单位。设置 -32768 到 32767 之间的值。
“ 工程下限 ”仅在“运行”模式下禁用。 |
编程模式下的输出状态 | 选择编程模式。可用值如下:
提示 :如果选择“用户定义的值 ”,则在“用户定义的值 ”框中输入程序值。有效范围是 -32,768 到 32,767。默认值是 0。 |
故障模式下的输出状态 | 选择故障模式。可用值如下:
提示 :如果选择“用户定义的值 ”,则在“用户定义的值 ”框中输入故障值。有效范围是 -32,768 到 32,767。默认值是 0。 |
提供反馈