“通道X”视图参数(输入设备)
输入设备的“
通道X
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
输入类型 | 指示输入类型。可用值如下:
|
输入范围 | 选择电流 (-IE2C) 或电压 (-IE2V) 范围。
|
工程单位 | 显示“ 工程上限 ”和“工程下限 ”以及通道输入值的度量单位。 |
信号上限 | 显示信号上限值。 |
信号下限 | 显示信号下限值。 |
工程上限 | 选择适当的缩放上限单位。设置 -32768 到 32767 之间的值。
|
工程下限 | 选择适当的缩放下限单位。设置 -32768 到 32767 之间的值。
|
数字滤波器 | 指定所需的滤波器时间常数(毫秒)。设置 0(默认值)到 10,000 的值。 |
提供反馈