“通道”视图参数(热电偶设备)

热电偶设备的“
通道
”视图包含以下参数:
小贴士:
参数在“运行”模式下处于禁用状态。
参数
说明
通道
显示应用此配置的通道编号。
输入类型
指示“
热电偶
”输入类型。
输入范围
指示输入范围为 -75 mV 至 75 mV。
信号上限
显示信号上限值。
信号下限
显示信号下限值。
单位(信号)
显示“
信号上限
”和“
信号下限
”所用的度量单位。
工程上限
选择适当的缩放上限单位。设置 -32768 到 32767 之间的值。默认值是 1000。
“
工程上限
”在“运行”模式下以及“
温度单位
”设置为以下值之一时处于禁用状态:
  • 摄氏度
  • 华氏度
  • 开尔文
  • 兰氏度
工程下限
选择适当的缩放下限单位。设置 -32,768 到 32,767 之间的值。默认值是 0。
“
工程下限
”在“运行”模式下以及“
温度单位
”设置为以下值之一时处于禁用状态:
  • 摄氏度
  • 华氏度
  • 开尔文
  • 兰氏度
单位(工程)
显示“
工程上限
”和“
工程下限
”以及通道输入值的度量单位。
数字滤波器
指定所需的滤波器时间常数(毫秒)。设置 0(默认值)到 10,000 的值。
冷端启用
通过选中或清除复选框来启用或禁用通道的冷端传感器。
冷端偏移量
指定冷端偏移量值,以确定在计算温度期间要与冷端输入相加的值。冷端偏移量可补偿冷端传感器的不准确性。
选择 0.00(默认值)到 70.00 的值。
“
冷端偏移量
”在“运行”模式下以及冷端传感器被禁用时处于禁用状态。
禁用报警
确定是否生成过程报警。
  • 如果选中该选项,则设备不会生成过程报警。
  • 如果取消选中该选项,则设备会生成过程报警。
冷端陷波滤波器
指定冷端传感器所需的滤波器频率。
选择值
50Hz
或
60Hz
(默认值)。
冷端模式
指定冷端模式。可用值如下:
  • 无
  • 通道 0
    (默认值)
  • 通道 1
  • 两个通道平均
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal