“通道”视图参数(RTD 设备)
RTD 设备的“
通道
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
通道 | 显示应用此配置的通道编号。 |
输入类型 | 指示 RTD 输入类型。 |
输入范围 | 指示输入范围,如下所示:
|
信号上限 | 显示信号上限值。 |
信号下限 | 显示信号下限值。 |
单位(信号) | 显示“ 信号上限 ”和“信号下限 ”所用的度量单位。 |
工程上限 | 指定适当的缩放上限单位。 设置 -32768 到 32767 之间的值。默认值为 500(1734-IR2、1738-IR2IM12)和 300 (1734-IR2E)。 “ 工程上限 ”在“运行”模式下以及“温度单位 ”设置为以下值之一时处于禁用状态:
|
工程下限 | 指定适当的缩放下限单位。 设置 -32768 到 32767 之间的值。默认值是 0。 “ 工程下限 ”在“运行”模式下以及“温度单位 ”设置为以下值之一时处于禁用状态:
|
单位(工程) | 显示“ 工程上限 ”和“工程下限 ”以及通道输入值的度量单位。 |
数字滤波器 | 指定所需的滤波器时间常数(毫秒)。设置 0(默认值)到 10,000 的值。 “ 数字滤波器 ”仅在“运行”模式下处于禁用状态。 |
禁用报警 | 确定是否生成过程报警。
|
提供反馈