“通道”视图参数(输出设备)

输出设备的“
通道
”视图包含以下参数:
参数
说明
通道
显示应用此配置的通道编号。
输出类型
指示输出类型。可用值如下:
  • 电流
  • 电压
输出范围
为通道选择输出范围。
  • 电流的有效值是 4 - 20 mA(默认值)和 0 - 20 mA。
  • 电压的有效值是 0 - 10 V(默认值)和 -10 - 10 V。
“
输出范围
”仅在“运行”模式下禁用。
输出状态时间段
编程模式
选择编程模式。可用值如下:
  • 保持上一状态
  • 转至钳位下限(默认值)
  • 转至钳位上限
  • 用户定义的值
输出状态时间段
故障模式
选择故障模式。可用值如下:
  • 保持上一状态
  • 转至钳位下限(默认值)
  • 转至钳位上限
  • 用户定义的值
信号上限
显示信号上限值。
信号下限
显示信号下限值。
单位(信号)
显示“
信号上限
”和“
信号下限
”所用的度量单位。
工程上限
指示适当的缩放上限单位。设置 -32768 到 32767 之间的值。
  • 电流的默认值是 8191。
  • 电压的默认值是 10,000。
“
工程上限
”仅在“运行”模式下禁用。
工程下限
指示适当的缩放下限单位。设置 -32768 到 32767 之间的值。
  • 电流的默认值是 1638。
  • 电压的默认值是 0。
“
工程下限
”仅在“运行”模式下禁用。
单位(工程)
显示“
工程上限
”和“
工程下限
”以及通道输出值的度量单位。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal