“通道”视图参数(输入设备)

输入设备的“
通道
”视图包含以下参数:
小贴士:
这些参数在“运行”模式下不可用。
参数
说明
通道
显示应用此配置的通道编号。
输入类型
指示输入类型。可用值如下:
  • 电流
  • 电压
输入范围
选择电流 (-IE2C) 或电压 (-IE2V) 范围。
  • 电流的有效范围是 4 - 20 mA(默认值)和 0 - 20 mA。
  • 电压的有效范围是 0 - 10 V(默认值)和 -10 - 10 V。
信号上限
显示信号上限值。
信号下限
显示信号下限值。
单位(信号)
显示“
信号上限
”和“
信号下限
”所用的度量单位。
工程上限
选择适当的缩放上限单位。设置 -32768 到 32767 之间的值。
  • 电流的默认值是 16,383。
  • 电压的默认值是 10,000。
工程下限
选择适当的缩放下限单位。设置 -32768 到 32767 之间的值。
  • 电流的默认值是 3277。
  • 电压的默认值是 0。
单位(工程)
显示“
工程上限
”和“
工程下限
”以及通道输入值的度量单位。
数字滤波器
指定所需的滤波器时间常数(毫秒)。设置 0(默认值)到 10,000 的值。
禁用报警
确定是否生成过程报警。
  • 如果选中该选项,则设备不会生成过程报警。
  • 如果取消选中该选项,则设备会生成过程报警。
实时采样 (Real Time Sample, RTS)
选择实时采样周期。
有效范围取决于选择的“陷波滤波器”值。请参阅“
陷波滤波器
”了解此值。
默认值是 100。
陷波滤波器
为设备选择所需的滤波器频率。
可用值如下:
  • 2 个通道设备(-IE2C、-IE2V):
    • 50 Hz
    • 60 Hz(默认值)
    • 250 Hz
    • 500 Hz
陷波滤波器允许的最小和最大 RTS 值为:
  • 2 个通道设备(-IE2C、-IE2V):
    • 50 Hz (1): 120 到 10,000 ms
    • 60 Hz (2): 100 到 10,000 ms
    • 250 Hz (4): 24 到 10,000 ms
    • 500 Hz (6): 12 到 10,000 ms
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal