校准向导参数(输入设备)
输入设备的
校准
向导
包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
通道 | 显示应用此配置的通道编号。 |
校准 | 标识要校准的通道。 选中待校准通道所对应的复选框。 |
校准范围 | 显示“校准范围”的值。
|
校准状态 | 显示校准进行时各通道的校准状态。 |
成组校准通道 | 选中此复选框可将多个通道作为一个组校准。 这是电压和热电偶设备的默认设置,但不是电流和 RTD 设备的默认设置。 “ 成组校准通道 ”在“运行”模式下处于启用状态,并且仅在联机时可用。 |
一次校准一个通道 | 选中此复选框可一次校准一个通道。 这是电流设备和 RTD 设备的默认设置,但不是电压和热电偶设备的默认设置。 “ 一次校准一个通道 ”在“运行”模式下处于启用状态,并且仅在联机状态下可用。 |
参考下限/上限 | 指示校准类型。 参考下限在校准下限点校准,参考上限在校准上限点校准。 根据校准模式(下限或上限),必须将输入源连接到设备。设备读取该值并执行校准。 对于每种类型的设备,参考下限和参考上限输入源不同,如下所示:
|
状态 | 显示校准过程的结果:
|
提供反馈