“校准”视图参数(输出设备)

输出设备的“
校准
”视图包含以下参数:
参数
说明
通道
显示应用此配置的通道编号。
校准范围
显示校准范围。
  • 对于电流设备,校准范围是 4 mA 至 20 mA。
  • 对于电压设备,校准范围是 0 V 至 10 V。
“
校准范围
”在“运行”模式下处于启用状态,并且仅在联机状态下可用。
校准状态
显示校准进行时各通道的校准状态。有效值包括:
  • 正常
  • 错误
启动校准
选中此复选框可启动校准过程。
“
启动校准
”在“编程”或“测试”模式下处于启用状态。
提示
:联机时“
启动校准
”可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal