“校准”视图参数(输入设备)

输入设备的“
校准
”视图包含以下参数:
参数
说明
通道
显示应用此配置的通道编号。
校准范围(电压和电流)
显示校准范围:
  • 4 mA 至 20 mA
    (当前设备)
  • 0 V 至 10 V
    (电压设备)
“
校准范围
”在“运行”模式下处于启用状态,并且仅在联机状态下可用。
校准范围(RTD 和热电偶)
显示校准点。
对于 RTD 设备,校准点为:
  • 100 欧姆至 500 欧姆
    (1734-IR2)
  • 100 欧姆至 200 欧姆
    (1734-IR2E)
对于热电偶设备,校准点为:
  • 0 mV 至 70 mV
    (输入校准)
  • 1,000 欧姆至 3,000 欧姆
    (冷端校准)。
“
校准范围
”在“运行”模式下处于启用状态,并且仅在联机状态下可用。
校准状态
显示校准进行时各通道的校准状态。有效值包括:
  • 正常
  • 错误
启动校准
选中此复选框可启动校准过程。
“
启动校准
”在“运行”模式下可用。
提示
:联机时“
启动校准
”可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal