“报警”视图参数
“
报警
”视图包含以下参数:
小贴士:
这些参数在“运行”模式下不可用。
参数 | 说明 |
|---|---|
禁用全部报警 | 选中此复选框可禁用所有过程报警。 提示 :选中“禁用全部报警 ”还会禁用其他报警功能,如“锁定过程报警 ”和所有过程报警功能。“全部解锁 ”和“解锁 ”仍处于启用状态。 |
锁定过程报警 | 选中此复选框可锁定所有过程报警。 |
上上限 | 选择所需的过程报警上上限值。 范围是 -32,768 到 32,767。 电流的默认值是 16,793。 电压的默认值是 9,800。 RTD 和热电偶的默认值是 32,767。 |
上限 | 选择所需的过程报警上限值。 范围是 -32,768 到 32,767。 电流的默认值是 16547。 电压的默认值是 9500。 RTD 和热电偶的默认值是 32,767。 |
下限 | 选择所需的过程报警下限值。 范围是 -32,768 到 32,767。 电流的默认值是 3113。 电压的默认值是 500。 RTD 和热电偶的默认值是 -32768。 |
下下限 | 选择所需的过程报警下下限值。 范围是 -32,768 到 32,767。 电流的默认值是 2867。 电压的默认值是 200。 RTD 和热电偶的默认值是 -32768。 |
全部解锁 | 选中此复选框可解锁所有过程报警。 “ 全部解锁 ”仅在联机状态下可用。 |
解锁 | 选中此复选框可仅解锁“ 解锁 ”左侧的相应报警。“ 解锁 ”仅在联机状态下可用。 |
提供反馈