搜索
5094 高速计数器设备
配置各设备窗口参数
配置各设备窗口参数来定义设备窗口。
配置各设备窗口参数
在设备的选项卡上,展开“
窗口
”,然后选择一个单独的设备窗口。
在“
窗口0x
”视图中,填写参数,然后选择“
确定
”。
小贴士:
使用输出标签成员配置在“
窗口0x
”视图中无法编辑的参数。
“窗口0x”视图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal