“输出”视图参数

“
输出
”视图包含以下参数:
参数
说明
成员名称
值
输出
应用此配置的输出编号。
输出状态时间段
编程模式
确定在以下条件下输出将更改成的值:
  • 设备转换到编程模式
  • 输出配置为在连接丢失时更改到编程模式
C.Output0x.ProgValue
ProgMode = 0 时:
0 = 关
1 = 开
C.Output0x.ProgMode
0 = 转换为用户定义的值
1 = 保持
输出状态时间段
故障模式
确定在以下条件下输出将更改成的值:
  • 设备转换到故障模式
  • 输出配置为在连接丢失时更改到故障模式
C.Output0x.FaultValue
FaultMode = 0 时:
0 = 关
1 = 开
C.Output0x.FaultMode
0 = 转换为用户定义的值
1 = 保持
故障模式输出状态
持续时间
确定“故障值”在持续多长时间后进入“最终故障状态”。
C.Output0x.FaultValueStateDuration
0 = 始终保持(默认值)
以下任意值:
1, 2, 5 或 10 秒
故障模式输出状态
最终状态
确定当存在以下事件时输出变化后的值:
  • 连接断开
  • 已超过故障状态持续时间参数定义的时间
C.Output0x.FaultFinalState
0 = 关
1 = 开
当编程模式下连接失败时的模式
确定在设备处于编程模式下发生连接失败时的输出动作。
输出能够保持在编程模式或转换为故障模式。
如果输出保持在编程模式,则会忽略最终故障状态。
C.Output0x.ProgramToFaultEn
0 = 保持在编程模式
1 = 转换为故障模式
启用空载诊断
确定是否启用空载检测。使用空载检测时,如果连线已断开与被关闭输出(空载情况)的连接,那么 I.Outputxx.NoLoad 成员会转为 1。
C.Output0x.NoLoadEn
0 = 已禁用(默认值)
1 = 已启用
诊断
打开诊断对话框查看诊断信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal