搜索
5094 高速计数器设备
配置输入参数
配置输入参数来定义计数方向和滤波时间。
配置输入参数
在设备的选项卡上,展开“
计数器
”,然后展开一个单独的计数器。
选择“
输入
”。
在“
输入
”视图中,填写参数,然后选择“
确定
”。
小贴士:
使用成员配置在“
输入
”视图中无法编辑的参数。
“计数器0x - 输入”视图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal