“事件”视图参数
“
事件
”视图包含以下参数:参数 | 说明 | 成员名称 | 值 |
|---|---|---|---|
事件 | 应用此配置的事件编号。 | ||
启用事件 | 确定相应的事件触发器是否已激活。一旦条件与定义相匹配就会触发事件。 | EO.Event0x.En | 0 = 事件触发器定义处于未活动状态 1 = 事件触发器定义处于活动状态 |
锁存事件 | 确定在接收到新事件时当前事件所发生的变化。当选择此参数时,事件在得到确认之前将保持锁定。如果之前有事件尚未确认,则新的事件将会丢失。在未选择此参数时,新事件将覆盖旧事件。 | EO.Event0x.LatchEn | 0 = 事件未处于锁定状态。新事件会覆盖旧事件。 1 = 事件处于锁定状态。如果锁定的事件未被确认,新事件就会丢失。 |
提供反馈