搜索
5094 高速计数器设备
“设备定义” - “窗口”视图参数
“
设备定义
”中的“
窗口
”视图包含以下参数。
参数
说明
窗口
指示应用此配置的窗口。
模式
定义窗口模式。窗口将激活设备的输出。可用选项为:
计数
标定计数
频率
标定频率
平均频率
平均标定频率
脉冲宽度
平均脉冲宽度
加速度
平均加速度
标定加速度
平均标定加速度
“设备定义” - “窗口”视图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal