“计数器”视图参数
“
计数器
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
计数器 | 指示应用此配置的计数器编号。 |
回滚 | 显示回滚值。 如果计数器计数至此值,那么当接收到下一个脉冲时,计数器将被设置为下滚值。 |
下滚 | 显示下滚值。 如果计数器向下计数至此值,那么当接收到下一个脉冲时,计数器将被设置为回滚值。 |
载入计数值 | 显示载入计数值。 |
载入旋转值 | 显示载入旋转值。 |
标量 | 指定计数器的缩放值。
|
提供反馈
参数 | 说明 |
|---|---|
计数器 | 指示应用此配置的计数器编号。 |
回滚 | 显示回滚值。 如果计数器计数至此值,那么当接收到下一个脉冲时,计数器将被设置为下滚值。 |
下滚 | 显示下滚值。 如果计数器向下计数至此值,那么当接收到下一个脉冲时,计数器将被设置为回滚值。 |
载入计数值 | 显示载入计数值。 |
载入旋转值 | 显示载入旋转值。 |
标量 | 指定计数器的缩放值。
|