诊断计数器问题

通过“
计数器0x
”诊断以下计数器问题:
  • 是否存在故障。
  • 设备在运行时是否超出预期范围、是否采用手动控制或是否采用覆盖控制。
  • 是否存在频率高于范围上限故障。若发生此故障,则表明计数器频率超出设备的最大额定频率,无法正常跟踪信号。
  • 方波计数器进入故障状态的次数。
诊断计数器问题
  1. 在设备的选项卡上,展开“
    计数器
    ”,然后选择一个单独的计数器。
  2. 在“
    计数器0x
    ”视图中,选择“
    诊断
    ”。
  3. 在“
    计数器0x 诊断
    ”中,查看计数器的诊断。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal