搜索
5094 高速计数器设备
配置报警参数
配置报警参数,使报警在设备高于上限或低于下限时发出提醒。
配置报警参数
在设备的选项卡上,展开“
计数器
”,然后展开一个单独的计数器。
选择“
报警
”。
在“
报警
”视图中,填写参数,然后选择“
确定
”。
小贴士:
使用成员配置在“
报警
”视图中无法编辑的参数。
“计数器0x - 报警”视图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal