写入命令分配规则

写入命令必须拥有在生产标签中的 3 字节标头,以及消费标签中的命令数据。
生产标签
总字节数 = 3 字节标头 + 1 字节(隐藏)。
消费标签
数据大小(数据长度)
总字节数
4 字节的倍数
数据长度
4 字节的倍数减 1:
数据长度 + 1 字节(隐藏)
4 字节的倍数减 2:
数据长度 + 2 字节(隐藏)
4 字节的倍数减 3:
数据长度 + 3 字节(隐藏)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal