读取命令分配规则

读取命令必须拥有 3 字节的标头,以及生产标签中的命令数据(未分配在消费标签中)。
数据大小(数据长度 + 标头)
分配
总字节数
4 字节的倍数
命令数据区域分配在标头区域之后。
数据长度 + 标头
4 字节的倍数减 1
在标头区域和命令数据区域之间分配 1 字节的填充数据。
数据长度 + 标头 + 1 字节(隐藏)
4 字节的倍数减 2
分配 2 字节的填充数据:
  • 在标头区域和命令数据区域之间分配 1 字节。
  • 在命令数据区域之后分配 1 字节。
数据长度 + 标头 + 2 字节(隐藏)
4 字节的倍数减 3
分配 3 字节的填充数据:
  • 在标头区域和命令数据区域之间分配 1 字节。
  • 在命令数据区域之后分配 2 字节。
数据长度 + 标头 + 3 字节(隐藏)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal