搜索
5094 SERIAL
故障排除
内部错误
无效字符
数据格式组合无效
填充字符值无效
起始分隔符值无效
接收终止分隔符值无效
发送终止分隔符值无效
终止分隔符 1 值无效
终止分隔符 2 值无效
值无效
响应计时器必须大于帧间超时
值高于范围上限
值低于范围下限
超出 Modbus 数据大小
数据索引值重叠
寄存器起始地址值重叠
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal