“概述”视图

5094-SERIAL 设备提供与串行设备的通信连接。
设备具有两个相互独立的通道。在“
设备定义
”对话框中,可以使用“
概述
”视图配置设备定义参数并为各通道指定协议。
小贴士:
如果不使用通道,则应将“
通道
”设置为“
禁用
”。如果“
通道
”设置为“
Modbus 主站
”或“
Modbus 从站
”,则使用“
设备定义
”对话框中的“
通道
X
”视图设置 Modbus 主站和 Modbus 从站。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal