创建 Modbus 主站命令列表

在“
设备定义
”对话框中,使用“
通道
X
- Modbus 主站
”视图创建和配置主站命令列表。
先决条件
  • 设备必须处于脱机状态。
创建 Modbus 主站命令列表
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    概述
    ”。
  2. 在“
    概述
    ”视图中,选择“
    设备定义
    ”。
  3. 在“
    设备定义
    ”中,选择“
    概述
    ”。
  4. 在“
    概述
    ”视图的相应“
    通道
    ”对话框中,选择“
    Modbus 主站
    ”作为通道上使用的协议。
  5. 在“
    设备定义
    ”的导航中,选择“
    通道
    X
    - Modbus 主站
    ”。
  6. 在“
    通道
    X
    - Modbus 主站
    ”视图中,配置参数,然后选择“
    确定
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal