“通道 X”视图参数

使用“
通道
X
”视图为通道配置串行协议特性。
“
通道
X
”视图包含以下参数:
参数
说明
波特率
指定串行端口的通信速率。可用选项为:
  • 9600
  • 1200
  • 2400
  • 4800
  • 19,200
    (默认值)
  • 38400
  • 57600
  • 115200
数据位
指定每个字符的数据的位数。可用选项为:
  • 7
  • 8
    (默认值)
奇偶性
指定发送数据的奇偶性,以验证数据是否完整。可用选项为:
  • 奇数
  • 偶数
  • 无
    (默认值)
停止位
指定发送的每个数据值的停止位数。可用选项为:
  • 1
  • 2
串行介质
确定连接到通道串行端口的介质是“
RS-232C
”、“
RS-422
”还是“
RS-485
”。默认情况下为“
RS-232C
”。
双工
指定通道使用的握手。可用选项为:
  • 不握手
  • 全双工
  • 半双工
提示:
仅当“
串行介质
”设置为“
RS-232C
”时,“
全双工
”和“
半双工
”可用
。
连续载波
确定不发送数据时是否发送载波频率。
选中该复选框后,可使用采用半双工通信方式的连续载波。
提示:
该复选框仅在“
双工
”设置为“
半双工
”时可用。
RTS 发送延迟
指定 RTS 信号开启(高电平)到发送时间数据之间的延迟(20 毫秒增量)。
有效值范围是 0 至 32767。默认值是 0。
RTS 关闭延迟
指定发送最后一个字符到 RTS 信号关闭(低电平)之间的延迟(20 毫秒增量)。
有效值范围是 0 至 32767。默认值是 0。
DCD 等待延迟
显示丢弃数据包之前,等待数据载波检测 (Data Carrier Detect, DCD) 变为不活动状态的秒数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal